This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:当电池电压高于4.0V 时、LED (STAT1)为什么会闪烁?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715769/bq24650-why-will-the-led-stat1-blink-when-the-battery-voltage-is-above-4-0v

器件型号:BQ24650

调试 具有1节锂电池(4.2V)的 bq24650电路板时、当  电池电压高于4.0V 时、LED (STAT1)闪烁。 在4V 以下、充电电流正常。

 那么为什么 LED (STAT1)会闪烁?   

随附的是示波器屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aki、
    我有几个问题:
    1)这是提供的 EVM 板还是定制板?
    2)电池充满电时,STAT2是否打开,STAT1是否关闭?
    3) 3) STAT1开始闪烁时以下引脚上的电压是多少:-VREF、VFB、VCC、TS、ISET1、 ISET2、ACSET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aki、
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。