This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:在过载电流限制条件下的内部 MOSFET 状态

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678802/tps25924-about-internal-mosfet-state-in-over-load-current-limit-condition

器件型号:TPS25924

您好!

打开电源后、TPS259241会再次启动自动重试。
(VIN=9.5V Iout=2.4A 条件)
请检查所附的波形。



当自动重试运行时、内部 FET 无法完全导通。
该操作用于限制电流。
这种理解是否正确?


此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    输出电容是多少? 电容器上的电压和电容器? 您能告诉我原理图吗?
    该器件将在电流限制模式下启动并导致热关断。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的回答。
    电容:1uF
    dv/dt:1000pF

    "该器件正在以限流模式启动"
    是的。 客户知道它是在电流限制模式下启动的。
    客户希望了解内部 FET 是如何产生热量的。
    如果了解 FET 未完全导通、并且它稍微导通一点、这是正确的。
    请告诉我应用以下公式的机制。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    在电流限制模式下、该器件调节内部 FET 的栅极以保持恒定输出电流。 是的、您的正确、设备未完全打开。 功率耗散变为(Vin-Vout)*ILIM

    启动负载值是多少(等效电阻)?
    由于输出电容较低、请保持 dv/dt 引脚断开并进行测试。
    请使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供的设计计算工具 来验证器件是否能够成功启动。


    此致、
    Rakesh