This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:关断连接至 Vin

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720519/lmr16006y-q1-shutdown-connected-to-vin

器件型号:LMR16006Y-Q1

您好!

与通过电阻器将关断(SHDN)引脚连接到 Vin 不同、是否可以直接连接到 Vin?

数据表显示了 A100K 电阻器。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    数据表说明多次使用100k 电阻器、但两个应用原理图中的一个显示(SHDN)直接连接到 VIN。 100k 可能适用于 FMEA、但让我询问一下、并为您提供可靠的答案。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    得到确认。 可以将(SHDN)直接连接到 VIN、但如果您有 FMEA 注意事项、我们建议使用100k 电阻器。

    Sam