This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51518:软启动波形

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720754/tps51518-soft-start-waveforms

器件型号:TPS51518

大家好、

您能否评论软启动波形是否正常? 谢谢!
输出电压电平设置为-
VID 00、V0 = 0.85V
VID 01、V1 = 0.90V
VID 10、V2 = 0.95V
VID 11、V3 = 1.00V

但是、我们发现在斜升时有"两级"。 输出电压最初增加至0.85V (V0)、然后通过 FCCM 转至设置电平 V1、V2或 V3。 这是预期行为吗?

VID 00

VID 01

VID 10.

VID 11.

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    数据表中未介绍两级启动行为。
    我将与团队成员核实、他们是这种魔力的家、并回复您。

    谢谢