This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:请解释 BQ 用于生成 SOH 信息的因素

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720836/bq34110-please-explain-the-factors-bq-uses-to-generate-soh-information

器件型号:BQ34110

SOH 似乎是电池运行状况的指示器。

我们始终收到来自 StateOfHealth()命令的100%。 SOH 始终报告100%的要点是什么?

TRM 中没有关于 SOH 如何工作以及 BQ 器件用于确定 SOH 的因素以及 SOH 在电池老化时会发生什么情况的信息。

您能否解释一下 SOH 预计如何随着电池老化而降低?

应更换电池的 SOH 阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    StateOfHealth()随着 FullChargeCapacity 的变化而变化。 它是 FullChargeCapacity 相对于设计容量的百分比。 它应随时间的推移而变化非常缓慢。

    对于极少放电的应用程序、我不确定此参数是否有用、因为未使用完整的学习周期来更新 FullChargeCapacity。 在这种情况下、通过学习脉冲进行电池电阻测量是确定何时应更换电池的方法。

    此致、
    Matt