This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:"请联系 TI 以获得详细的初始化信息"

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678521/ucd3138-please-contact-ti-to-obtain-the-detailed-initialization-information

器件型号:UCD3138

你好
我最近研究了 UCD3138全桥硬开关开发板  固件。
我阅读了"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"。 手册的 A.4.1固件基础设施概述中提到"请联系 TI 获取详细的初始化信息"。
什么是"详细的初始化信息"? 它是否是描述初始化过程的应用报告? 我可以有一份副本吗?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的问题、我们会将其转发给相应的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    main.c 中"for (;;)"之前提供无限循环的所有代码都是初始化的一部分。
    所有以"init_"开头的文件都被调用、用于初始化不同的外设和变量。
    此外、configuration_functions.c 文件中的配置函数也用于初始化和 eleseWhere。

    在查看特定的外设初始化时、请在同一章节中打开 UCD3138 TRM (技术参考手册)、以了解为何按这种方式配置设置。 如果您对任何初始化例程有具体问题、请告知我们。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我稍后会问您是否有任何问题。
    此致,
    ZJYL