This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 OCP 保护

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719352/ucc28780-ucc28780-ocp-protection

器件型号:UCC28780

您好!

有 OPP、PCL 用于电流保护。

Vcst (opp)范围为0.425V 至0.6V、PCL 值设置为0.8V。

您能否帮助解释 OPP 和 PCL 之间的区别?

如果全功率为65W、OPP 为78W。 当我们在输出端施加130W 的电压10ms 时、电流感应电压 Vcst 的反应如何? 0.8V 或 OPP 阈值?

何时触发 PCL?

谢谢!

BR

陈十一