This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:是否有用于设计计算的电子表格、或有更好的示例计算说明

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679018/tps40200-is-there-a-spreadsheet-for-design-calculations-or-a-better-explanation-for-example-calculation

器件型号:TPS40200

是否有用于设计计算的电子表格、或更好地解释示例计算

一般情况下、会给出公式、但未显示所用的值、因此很难遵循计算结果

P21状态:效率目标为90%、输出功率为8.25W
这样可得出0.916W 的总功率损耗预算
问:这是如何计算的?

P22状态:使用此示例中的值、直流功率损耗为129mW。
问:在哪里/如何计算

P22状态:PSW = 10mW 公式(10)
什么是 IPK、tCHON、tCHOFF

P24状态:此应用的最小输出电流指定为0.125A
这是如何指定或计算的?

感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关确切的参数定义、请查看器件数据表。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brani,这仍然不能解释什么数字被用来达到0.916 W。--
    P21状态:效率目标为90%、输出功率为8.25W
    这样可得出0.916W 的总功率损耗预算