This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:输出电压为1.8V 时的最大压降电压为#39

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678768/tlv707-what-s-the-maximum-dropout-voltage-at-1-8v-output

器件型号:TLV707

尊敬的团队:

1.8V 输出时的最大压降电压是多少?

请参阅数据表第6页中显示的电气表、我的客户希望知道1.8V 时的压降范围。

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    请记住、为了使稳压器正常工作、需要最低输入电压为1.8V + 0.5V = 2.3V!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    遗憾的是、我们没有针对1.8V 输出版本的 EC 表最大压降规格。 但是、您可以使用特性曲线来获取不同 Vin 下压降值的典型值。

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    您在应用中使用什么负载电流? 请注意、电气特性表规格在150mA 下进行了测试。 由于压降相对于负载电流是线性的、因此随着负载电流的增加、压降会更高。

    虽然在电气特性表中没有明确说明、但我们不会在低于2V 的电压下测试压降。原因是为了强制测量压降、我们将 Vin 设置为标称 Vout 的98%。 由于 Vin 最小值为2V、因此我们无法在最终测试中测试较低输出电压的压降。

    大家好

    我相信您正指的是电气特性表顶部的一般测试条件。 TLV707可根据应用条件在低于0.5V 的余量下正常工作。 选择的一般测试条件具有0.5V 余量、以确保在我们使用特定参数之前每个器件都处于已知状态。 例如、当测量直流精度时、它可确保 LDO 不处于压降状态。

    非常尊重、
    Ryan