This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24261M:BQ24261M 未连接到电池

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718052/bq24261m-bq24261m-is-not-connected-to-battery

器件型号:BQ24261M

使用 BQ24261M 进行设计、 当有电池时、系统可以正常工作、但当没有电池时、BQ24261M VBAT 电压为0V、 VSYS 和 VBAT 未开启、  

在这种情况下、系统由 USB 供电、系统无法工作。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Blanche、

    在此测试期间、您是否在 VSYS 上加载了?

    您还能提供充电器的寄存器读数吗? 我们希望查看充电器读取的设置和状态/故障。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blanche、

    我们一段时间没有收到您的意见、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请提交新帖子。