This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064:我们是否可以根据需要从 EEPROM 读取数据,而不是始终读取数据?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678637/ccs-ucd3138064-can-we-read-the-data-from-eeprom-when-we-want-not-keep-always-read-the-data

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我们是否可以根据需要从 EEPROM 读取数据,而不是始终读取数据?

通过将时钟引脚拉至低电平,?可以完成它

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题将转发给相应的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD3138系列包含数据闪存、在某些情况下可用于替换外部 EEPROM。 您是指这种情况吗? 如果是、您只从数据闪存中读取数据闪存、就像从存储器中读取数据一样、因为它是。 您甚至可以从中执行。

    如果不是、您必须参考外部 EEPROM? UCD3138064和一些其他系列产品成员可用于连接 I2C 和 SPI EEPROM。 当然、对于其中任一种情况、您只能在需要时从 EEPROM 读取。 《UCD3138064编程手册》对如何执行此操作进行了最佳说明。

    www.ti.com/.../sluuad8b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。