This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:电压精度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720670/lp2998-voltage-accuracy

器件型号:LP2998

你(们)好

我对 VTT 和 VREF 的电压精度有一些疑问。 我们的客户将此器件用于 DDR2-SDRAM (SSTL-18)。

JEDEC 标准 no.79-2E 的显示如下。

此外、在 LP2998的数据表中、VTT 电压显示在下方。

PVIN=VDDQ=1.8V、IO=0A 时、VTT 为0.939V。  

但是、标准值应为0.94V。 它只有1mV 的裕度。


此器件是否可用于此 DDR2?
如果 VTT 上存在一些纹波电压、则该 DDR2存储器可能不可接受。

如果该 DDR2存储器不接受该器件、我们是否应该更改终端器件?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    在 JEDEC 规格表中、VTT 相对于 VREF 的变化为+/-40mV。 VREF 变化是 VDDQ 的+/-1%,相对于0.5*VDDQ。
    DDR2中的 VDDQ 为1.8V。
    因此、相对于0.5*VDDQ 的总 VTT 变化为+/-(40mV+18mV)、即+/-58mV。

    LP2998可用于 DDR2应用。

    谢谢