This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:关于检测电阻器(RSC)上的压降

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2578A, TPS61175, MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676846/mc34063a-about-the-voltage-drop-across-the-sense-resistor-rsc

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:LM2578ATPS61175

您好!

关于 MC34063ADR 上的电流感应电阻器(RSC)、我的客户提出了一些问题。

其设计原理图如下所示。

・μ A 条件:输入24V、输出37V、输出电流0.5A、升压转换器、软件频率56kHz (470pF)

电流感测电阻(RSC):1.5欧姆-> IPK (SW):0.2A

IPK (SW)-> 0.4 x 0.5A (Iout)= 0.2A

(问题)

(1)它们在其电路上确认、感测电阻两端的压降变为6.5V。

但由于电流感应电阻器(1.5欧姆)和 IPK (SW)(0.2A)、因此最大值应为0.3V。

他们想知道为什么检测电阻器上的压降如此之高。

请告诉我们这种现象的可能原因吗?

 

(2)我认为电感器(L02)值似乎很高。(1.5mH)

电感器(L02)值通过9.2.2.2详细设计过程(数据表第14页)进行计算。

从条件开始。 IPK (SW)为0.2A、输入电压(最小值)为24V。

Ton (max)由图1 (数据表页面)估算。 CT:470pF -> 15us

在这种情况下、如何估算 VSAT?

(VSAT =输出开关的饱和电压)

 

  

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VIN=24V、VOUT=37V、IOUT=0.5A、则平均输入电流为37*0.5/(24*0.8)=0.96A、峰值电流将更高、如何得到0.2A?
    Vsat 约为1.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

     

    我现在只是与我的客户确认峰值电流(0.2A)。

    无论如何、该拓扑是升压拓扑。 因此、正如您指出的、峰值电流将更高。

    感谢您关注我。

    如果 Iout (max)=0.5A 且 Vf=0.5V、则电感器(L02)跟随。

    (参考数据表第14页。)

    TON/TOFF = Vout+VF-Vin (min)/(Vin (min)-Vsat)= 37V+0.5V-24V/(24V-1.5V)= 0.6

    TON= CT/(4 x 10^-5)= 470pF/(4 x 10^-5)= 12uS

    IPK (SW)= 2xIout (最大值) x (ton/toff+1)= 1A x 1.6 = 1.6A

    L (min)=((24V-1.5V)/1.6A) x 12US =169uH   

    因此、我认为他们的电感器(1.5mH)非常高。

    我的理解是正确的?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我认为你是对的。 请尝试根据电流更改 R29和电感器。

    顺便说一下、客户为什么选择这个旧器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    我已向我的客户告知了一些变化点。
    非常感谢。

    他们发现 MC34063具有以下条件。
    而且成本非常低。
    ・升压:24 -> 37V
    ・降压:24 -> 3.3V
    ・μ V Iout:最大0.5A

    我找到了 LM2578A、MC34063除外、但这也是旧器件。
    如果您有合适的推荐器件,您能告诉我吗?

    此致、
    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 LM2578A、
    开关电流限制为0.75A。
    因此、它与它们的条件(Iout=0.5A)不匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 TPS61175、但如本应用手册中所示、将 VIN 电源分离开来。 该器件非常易于使用。
    www.ti.com/.../slva384.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、

    感谢您提供信息。
    我将进行检查。
    顺便说一下、开关峰值电流在其条件下为1.6A。
    在这种情况下、开关峰值电流(1.6A)是否需要外部开关?
    (有关更高的峰值电流,请参阅外部开关配置,数据表第9页)。

    此致、
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 MC34063A 在输入/输出条件下检查它是否支持0.5A 输出电流、如果不支持、则可能需要外部开关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、

    谢谢!
    我已将此事通知我的客户。

    此致、
    Tao2199