This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51716:关于 TPS51716的 VDDQ。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720264/tps51716-about-vddq-of-tps51716

器件型号:TPS51716

您好!

我的客户有疑问。

以下说明位于 TPS51716的产品页面上。

输出电流 VDDQ (最大值)(A)| 20

尽管 TPS 51716没有内置 FET、
为何有这种限制?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    哪一页? 我在数据表中找不到此规格?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱圣、

    抱歉、本页。
    m.ti.com/.../tps51716

    由于该项目已更改、
    此问题已结束。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe:

    额定电流主要由外部 MOSFET 决定。

    额定电流更高 的 MOSFET 具有更高的栅极电容。

    由于 TPS51716的栅极驱动能力有限、我们建议将电流额定值保持在20A 以下。

    因此、20A 不是限制性的、只是一个建议。

    谢谢