This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:P21的总功率损耗计算

Guru**** 2607955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679011/tps40200-total-power-loss-calculation-on-p21

器件型号:TPS40200

TI 如何在 P21上计算 FET 的0.916W 总功率损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在设计参数表中、我们具有以下内容:
    Pout=8.25W、Eff=90%
    考虑到以下参数:
    eff = Pout/引脚-->我们得到 Pin = Pout/Eff --> 8.25/.9=9.166W
    此处的功率损耗为 Pin-Pout=9.1666-8.25=.916W

    希望这对您有所帮助
    此致
    Brani