This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:最高效率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720696/tlv62565-highest-efficiency

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62568

你好

     哪个电感和 DCR 值将获得 TLV62565的最高效率(5V 至3.3V、输出电流200mA ~ 1A)? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    DCR 越低、可以通过降低传导损耗实现的效率越高。 例如、您可以尝试使用具有24m Ω DCR 的电感器。

    您是否了解过 TLV62568? 它与 TLV62565引脚相同、并且在您的负载所需范围内具有稍高的效率。
    您在这里的目标效率是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    如果选择2.2uH 和24m Ω DCR 是否可以实现更高的效率? 是否有任何计算公式可供参考?

    在此负载范围内、我的目标效率将是95%。 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法向您保证、这将满足您的目标、您需要在您的应用中进行测量。
    功率损耗可使用 Ploss = IR² Ω 计算、其中 R 是电感器 DCR、您可以减去不同 DCR 之间的功率损耗差
    24m Ω 只是一个示例(我在数据表中检查了50m Ω、因此我建议使用一半)。
    我只需在无源制造商网站上查看、就会发现有具有较低 DCR 的电感器可用(例如、 10m Ω)

    我还强烈建议查看 TLV62568/9