This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138HSFBEVM-029:DAC 斜坡启动

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719421/ccs-ucd3138-ucd3138hsfbevm-029-dac-ramp-start

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 我最近学习了 UCD3138HSFBEVM_029演示板、无法理解"DAC 斜坡"功能不符合要求。

 我读取了代码:

内联 void handle_Vout_prebias 状态(void)

Vout = ADC_values.Vout;
vdac_prebias = Vout * 6.15;//6.26在 ADC 与 DAC 之间的比例更大

if (vdac_prebias > PMBus_DCDC_CONFIG_ENMODE[0].Vout_cmd)

vdac_prebias = PMBus_DCDC_CONFIG_ENMODE[0].Vout_cmd;

FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_value = vdac_prebias;

VOUT = ADC_Values.Vout * 6;//输出定标器的电压// Vout 的定标器= 0.101 (9.901)//6.29 = Vout*2.5*9.901/4096和10位左移
Vin =(VIN_EADC_SnS * 30);//输入定标器电压乘以 Vin 感测到的定标器
Duty_prebias =(unsigned int)(((((UINT64) Vout)<< 22)/(UINT64) VIN);// Duty *全标量10位+ 8位
preset_filter0 (Duty_prebias);
FeCtrl0Regs.RAMPCTRL.bit.firmware_start = 1;

MiscanalogRegs.GLBIOEN.ALL &= 0xFFFFFF00;//设置为 PWM 模式并启用 DPWM
Filter0Regs.FILTERCTRL.bit.USE_CPU_SAMPLE =0;
Filter1Regs.FILTERCTRL.bit.USE_CPU_SAMPLE =0;

SUPPLY_STATE = STATE_RAMP_UP;

内联 void handle_Vout_ram_up_state (void)

fault_handler ();

if (FeCtrl0Regs.RAMPSTAT.BIT.RAMP_COMP_INT_STATUS = 1)
{timer_interrupt_Temporary _1 = FeCtrl0Regs.RAMPDACEND.bit.RAMP_DAC_VALUE;

FeCtrl0Regs.EADCDAC.BIT.DAC_VALUE = TIMER_INTERRUPT_Temporary;  

if (PMBus_DCDC_CONFIG[0].LL_EN)//如果启用轻负载、请勿打开同步 FET

// FeCtrl2Regs.RAMPCTRL.bit.firmware_start = 0;
supply_state = State_regated;

其他

// supply_state = State_SYNFET_RAMP_UP;
SUPPLY_STATE = STATE_FF_ENABLE;
// FeCtrl2Regs.RAMPCTRL.bit.firmware_start = 1;//启动同步 FET 软启动

FeCtrl0Regs.RAMPCTRL.bit.firmware_start = 0;

并通过设置 位 FeCtrl2Regs.RAMPCTRL.bit.firmware_start = 1来查找 Vout 斜坡软启动、但我 没有从 GUI 中发现它更改为1。

此外、根据程序的想法、当软启动完成时、FeCtrl0Regs.RAMPSTAT.bit.RAMP_COMP_INT_STATUS 位将设置为1。  但我发现该值 始终 等于0。

我对这个问题感到困惑、应该有一些我不理解的问题。 因此、我非常希望您能为我提供一些建议。

期待您的回复、 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    固件工程师会对此进行研究并作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦完成斜坡、FEMCtrl2Regs.RAMPCTRL.bit.firmware_start 就会被清除。
    读取时、FeCtrl0Regs.RAMPSTAT.bit.RAMP_COMP_INT_STATUS 被清除、一旦被读取、GUI 中将不再显示高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白了、非常感谢!