This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电电压变为高电平

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQPRODUCTION, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677252/bq40z60-charging-voltage-to-high

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTIONBQ40Z50

我将使用 BQ40Z60测试定制设计。 我遇到充电电压问题、当电压达到 CV 级时、充电电压会变为高电平。

我按照文档"bq40z60充电电压补偿"中的说明操作。 我的配置:

3S4P,设计容量为1200mAh

充电电压:4200mV (12600mV)

充电电压反馈:R1 = 560K、R2 = 59.2K

对于 R1和 R2、最大输出电压= 1220 *(1 + 560/59.2)= 12760.54mV

数据闪存中的最小充电电压= 610 *(1 + 560/59.2)= 6380.27mV -> 6380mV

数据闪存中的电压分辨率= 6380.27 / 256 = 24.92 -> 25mV

当我对充电电压寄存器设置为248时、这应该会导致6380 +(24.92 * 248)= 12560mV (这实际上是一个位为低电平)、但我在电池组上测量12750。 可能出什么问题了?

另一个问题:电池组电压和 BAT 电压之间的差异是什么(您可以校准两者。 BQ40Z60没有名为 PACK 的引脚?

校准后是否有方法读回电池组电压的值(电压)? 校准是否会影响充电电压?

e2e.ti.com/.../log_5F00_charge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否会尝试在充电状态 B 中设置 CVRD 位并将 chargingvoltge()设置为12600mV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过调整最小电压输出值来解决此问题、现在我的测试板上将其设置为6475mV。 我很快将测试另一个电路板、以排除反馈电阻器的问题。 您能回答我的其他问题(关于校准和 PACK/BAT 差异)。 我还注意到 bqProduction 板不会校准电池组和电池增益、这是为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需对 bq40z60进行电池组校准。 bq40z50中需要 PACK 引脚。 电池组电压决定监测计启动和关断电压、并连接到 bq40z50中的充电器输出。 BAT 是监测计的主电源。