This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:关于激光管中使用的 LED 芯片的咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, LM3643, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720386/tps61165-consultation-on-led-chips-using-in-laser-tubes

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: LM3643LM3644

我想使用 TPS61165为4个串联激光器供电。 激光器的特性类似于 LED、但我们需要在这里提供连续电流。 对于每台激光器、最大电流为170mA、激光器的正向电压为1.6V-1.7V。 我想知道输出电流是否连续? 如果电流是连续的、我能否通过增大输出电容值来降低输出电流纹波? 是否可以将电流纹波降低到1mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TPS61165的输出电流是连续的。 电流纹波取决于输入电压、输出电压、输出电流以及电感器和电容器的值。
    2.对于您的应用、输出电流为170mA、很难实现1mA 的电流纹波。 输出电容的增加可以降低输出电压纹波和电流纹波。 您需要一个非常大的输出电容器来实现1mA 电流纹波。 请参阅 TPS61165数据表9.1.5来选择该值。
    您可以看到 LM3643/LM3644,这些器件具有非常好的电流精度。 谢谢。
    肖恩