This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:最大输出电容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719434/tps56c215-maximum-output-capacitance

器件型号:TPS56C215

TPS56C215数据表中的表5有一列"C_OUT (max)"= 500uF (对于我的情况)(12V 至3.3V、400kHz、FCCM、10ms 软启动)。 数据表中的其他任何地方都未对此进行说明。

DCAP3稳压器是否允许最大输出电容?

我的原理图中的这个输出轨上有1700uF、全部放置在 PCB 上。 一些电容器位于铁氧体磁珠后面。 启动电流为0.6A、不应成为问题。 大输出电容是否会影响稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于 TPS56C215具有内部环路补偿功能、因此具有最大允许输出电容。 是的、输出电容将影响环路响应。 我无法直接回答您的环路性能是否足够好。 您可以检查 SW 波形以查看抖动是否较大、以查看环路是否稳定。 或者、您可以上传原理图、我将对环路性能进行基准测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    是否可以在铁氧体磁珠滤波器后面添加更多电容? 如果是、是否有经验法则规定、要使额外电容在稳压器环路中变得不可见、必须进行多少滤波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    这取决于铁氧体磁珠的位置。
    Vout 感应点位于磁珠后面。 磁珠不能使额外的电容变得不可见。 它将向环路引入零、因此会增加相位裕度。
    2.输出电压感应点位于磁珠之前。 交叉频率周围的1 Ω 磁珠(大约1kHz 至50kHz)将使附加电容不可见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很好的解释。