This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:饱和电压的定义

Guru**** 2591860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678776/tps61193-q1-the-definition-of-saturation-voltage

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

您能否以示例的方式更详细地告诉我饱和电压的定义?

我无法理解补充说明(2)。

我认为饱和电压会根据 LED 灯串和 输出电流设置发生很大变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个 LED 通道都有用于控制的开关 FET、LED PWM 占空比和 LED 电流。 OUTx 处的电压应足够高、以便正确打开该驱动器 FET、从而支持正常 LED 电流。 出于任何原因、如果 OUTx 上的电压降低、该内部 FET 无法100%导通、并且会由于未能正常导通而减少电流。 因此、与1V OUTx 相比、OUTx 电压将使 LED 电流降低10%、从而降低 OUTx 电压。 1V 的电压足够高、可支持100% LED 电流、因此用作基准电压以与90%的电流进行比较。
    如果您给我发送电子邮件而不是 E2E、我将更容易解释。 E2E Composer 是一种编辑所有信息(如图片和表格)的有限环境。

    希望这对您有所帮助、