This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:两个电源器件的故障模式(短路或开路故障模式)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678799/tps61193-q1-failure-mode-short-failure-or-open-failure-mode-of-two-power-part

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

您能否向我介绍电源部件(开关部件和电流阱部件)的故障模式?

如果这些部件具有短路故障模式、是否有检测此故障的方法?

*如果您需要更多的解释,请告诉我

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    我不确定您提到的是哪种故障模式、但我会用我的最佳猜测来回答。
    -内部 SW FET 和电流感应电路可以检测升压 OCP 限值、内部 SW FET 将在 OCP 条件下停止开关
    LED 电流阱可调节 LED 电流并检测开路和短路故障等 LED 故障-如果 OUTx 处的电压低于低比较器、则 LED 开路故障。 如果 OUTx 上的电压高于高电平比较器、则 LED 短路故障。

    希望这对您有所帮助、