This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:检测范围和精度

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720203/bq76930-detect-range-and-accuracy

器件型号:BQ76930

大家好、团队成员:

我的客户 有一些问题。  请 帮助 回答这些问题、谢谢!

(1) BQ76930数据表中提到的电池电压检测范围为2-5V。 当电池电压低于2V 时、IC 将报告什么?

(2) BQ76930在实际应用中的电流采集精度是多少?

(3)连接到数据表 TS1的一个按钮开关(仅在按下 REGOUT 后输出可用)。 数据表中给出的启动时间 Tboot 需要最大2ms。 无法在实际产品中连接一个此类开关。 上电后、按按钮切换芯片以获得输出。 它只能由 MCU 控制(这会占用 MCU 的 IO 端口)。 如果没有按钮开关、按钮开关是否可以短路?