This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:OVC、OCP 和轻负载的定义

Guru**** 2590140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678807/tps61193-q1-the-definition-of-ovc-ocp-and-light-load

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

您能否教授这些功能的定义(电气特性)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    请参阅这些说明。
    OCP:如果升压开关电流高于2.0A (典型值),升压将停止开关,同时 LED 驱动器继续工作(非故障恢复)。
    OVP:如果升压输出电压高于 VSET_DCDC +6~10V (与 Vin OVP 条件相同),器件将进入故障恢复状态。
    轻负载:内部阈值,用于确定负载大小条件下的升压 SW 模式。 轻负载- PFM (脉冲跳跃 SW 模式)、重负载(PWM SW 模式)

    希望这对您有所帮助、