This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:产品选择

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716767/tps25925-product-selection

器件型号:TPS25925

你(们)好

我的客户目前正在查看通讯座的电源开关。

我正在寻找以下电源开关:

输入电压:5V
2.额定电流:1.5A ~ 2A
3.可调节电流限制
        -当超过设定的限值时、输出电压输出将保持不变、
           电流用于设置值。
4.过压保护

当我查看它时、它是 TPS25925x。 我想知道产品是否合适。

通过查看下面数据表中的图38、可以了解到、如果电流增加125%、Vout 将仅下降到体二极管的水平。 这是我理解的吗?

或者、您能否推荐更好的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持!
    请查看 TPS259531DSG。 它是一款具有更好电流限制精度且比 TPS25925x 更小的新器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的快速回复。
    您的 TPS259531DSG 是否包含上述所有项目1-4?
    我在数据表中找不到有关该内容的问题3的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    输入电压:5V
    是的
    2.额定电流:1.5A ~ 2A
    是的
    3.可调节电流限制
    -当超过设定的限值时、输出电压输出将保持不变、
    电流用于设置值。
    输出压降取决于输出端的过载量。 例如、Vin=5V、电流限制值为2A。 当输出加载1欧姆时,将发生过载事件,输出电压 VOUT 变为2*1欧姆=2V。

    4.过压保护
    是的

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    如果没有后续问题。 请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh