This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:电路板布局与原理图文档

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518EVM-878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678968/tps92518evm-878-board-layout-vs-schematic-documentation

器件型号:TPS92518EVM-878

您好!

TPS92518EVM-878板布局、图14、第12页、SLUUBM0A 似乎显示了为每个通道并联两个电流感测电阻器的配置、但原理图未显示这一点。 1) 1)是否为每个通道提供数量为2、1206的电流感应电阻器?

2)如果不是、2)为什么 Rsense 不会配备比1206更大的电阻器封装尺寸、以适应高于1.6A 的电流应用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    用户指南中的布局图不是最新的、目前正在进行更新。 因此、电流 EVM 上的每个通道只有一个1206电阻器。 我不知道系统工程师为什么使用单个1206。 但您可以在 EVM 上堆叠1206电阻器以获得更高的电流(确保不超过电感器的饱和电流额定值)。 在任何终端设计中、您当然都可以选择1210或2010或并联电阻器、或者您希望驱动的电流所需的任何电阻器。

    此致、

    克林特