This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将基于32位 TTL 电压的信号提升为基于32位电流的信号

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678914/boosting-a-32-bit-ttl-voltage-based-signal-to-a-32-bit-current-based-signal

这是来自德州 A 和 M 的 Parag Rane。我可以通过 parag.rane@tamu.edu 和3525389989与我联系。

我有一个32位数字信号@ 5mA。 我希望以100mA 的电流输出相同的信号。  

背景:32位数字信号由 PCIe 6353生成、并通过连接器模块转发到引脚排列。  每个位都是基于电压的 TTL 信号(2个引脚)。

根据我的理解、可以通过实现单个位的这一点

1.将 O/P 引脚连接到连接到外部电源的晶体管基极。 从发射极-集电极电路获取电流。  

需要信号的器件以100mA 的电流进入线路(因此它是基于电流的信号)。  

我想使用集成电路、这样我就不必针对单个位执行此操作。

如果您需要更多信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、
    我们不提供恒流逻辑解决方案。 这是您必须在外部实现的东西、可能是使用分立式 BJT 实现的。

    很抱歉、我没有更多帮助。