This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:EN 引脚上拉电阻器至 HV

Guru**** 2811385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718596/lm5060-en-pin-pull-up-resistor-to-hv

器件型号:LM5060

客户希望使用  EN 引脚与 输入电压之间连接的100K Ω 上拉电阻器。 输入电压为28V、最大值 100K 欧姆或其他建议值是否存在任何问题? 请查找 随附的文件 以了解更多详细信息。 谢谢。

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我没有看到任何问题。 EN 引脚的额定工作电压为65V、最大绝对电压为75。
    您能否分享应用用例和加载详细信息。 是用于客户设计吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、100K 正常。 感谢您的回复。

    该应用适用于工厂自动化、如 HMI ... 应用是避免浪涌电流。 它适用于 工业客户。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 好的。
    感谢您提供更多信息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您能否在解析后关闭此主题?

    此致、
    Rakes