This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:1) TPS92518EVM-878 - C16和放大器;C21额定电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678949/tps92518evm-878-1-tps92518evm-878--c16-c21-voltage-rating

器件型号:TPS92518EVM-878

您好!

SLUUBM0A 的第15页的表4列出了额定电压为16V 的 C16和 C21、这些是否不应至少额定电压为60V?

如果没有,理由是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    这是一个好问题。 它们未组装在 EVM 上、但如果在运行期间有可能出现输出开路、则其额定电压应至少为正常运行时的输出电压和最大输入电压。 它不是必需的组件、但可以在运行期间存在输出开路时帮助保护 VLEDx 引脚免受可能的振铃影响。 因此、如果您想使用该器件、则应将其额定电压设置为您的最大输入电压。

    此致、

    克林特