This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:适用于 HV 电池系统的可堆叠应用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76PL536A, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678785/bq76940-stackable-application-for-hv-battery-system

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536ATIDA-01093

大家好、团队、

   可在可固化应用中使用多少个 bq76940?

我们将研究450V 电池系统在工业应用中的应用。

如果您有适合此应用的应用或参考设计、请告诉我。

此致、

HIDEKazu Somenbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu、您好!
    bq76940的设计不可堆叠。 有一个 TIDesign 用于说明如何使用该系列中的2个器件 TIDA-01093、但它们不会堆叠。 考虑使用监控器部件的解决方案、例如 bq76PL455或 bq76PL536A