This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95379Q3M:是否适合双象限操作?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718084/csd95379q3m-suitability-for-two-quadrant-operation

器件型号:CSD95379Q3M

您好!

我们希望使用该部件来驱动另一端连接到 VCC/2的电感器 电流需要双向流动。 在强制 CCM 中使用时、该器件似乎适合该器件。 由于没有适用于此产品的评估板(是否有类似类型的评估板?)、我询问该器件是否可以这样使用、或者是否需要考虑。

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我们将于周一返回给您。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以将原理图或电路图发送给我们吗? 是否要将其用作降压/升压转换器? 占空比是多少? 当您提到 VCC/2时、您是指 VIN 还是 VDD?

    请提供更多信息、然后我们才能回答您的问题。  

    此外、我们还为降压转换器提供了 CSD95379单相 EVM。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我想到的电路草图。 该构建块将有数百个、主 PSU 位于千瓦级区域。 必须控制负载电流并使其双向、最高可达+/-10A。 负载是几百毫欧的电阻器。 其理念是、50% PWM 占空比将产生大约为零的负载电流、>50%将是正负载电流、<50%将是负负载电流。 我唯一的问题是驱动器芯片是否可以这样使用、因为作为降压转换器、它在设计时考虑了正输出电流、而不是负输出电流。

    您能否为我提供您提到的 EVM 板的参考? 我找不到、DigiKey、Mouser、Farnell 都没有。

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    驱动器应在正确的时序下为您的配置工作:PWM 低电平应始终在加电时 PWM 高电平之前先变为、原因如下: 上电前输出为高电压、需要 PWM 低电平才能导通 LS FET 并将 VSW 拉至低电平、以便在 HS FET 正常导通之前为自举电容器充电。

    但是、我注意到您的设计具有7MHz 的工作频率和20%~80%的占空比、这是 CSD95379无法支持的。 驱动器 IC 具有最短 HS 关断时间(>100ns)和最短 HS 导通时间、可限制运行频率和占空比。 如数据表所示、最大工作频率为2MHz。

    我们没有可通过网络订购的 EVM 可用于此器件。 如果您需要、请联系当地的 TI 销售团队以获取帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法保证从 PWM 低电平开始、因为驱动器将被频繁和异步启用和禁用。 由于数据表中没有说明自举 HS 驱动器将具有单独的 UVLO、因此您的问题是 MOSFET 部分导通和过热、对吧? 如果是这种情况、我们可以测试这种情况。 我不太担心、因为最长持续时间为1微秒、并且 inudctor 尚未承载电流(我们可以确保这一点)。

    操作频率为1MHz,这是写入数字“1”的欧洲风格:-)

    评估电路已经安排好、无论如何、感谢您的提供。

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当您提到驱动器将频繁启用和禁用时、您是要通过拉低 VDD 来关闭驱动器、还是只需用 PWM 三态关断 FET?  

    当 PWM 被激活并从三态变为高电平然后变为低电平时、驱动器确实需要特定的启动电压才能正常运行、当启动电压低于特定值并且未打开 FET 时、栅极驱动器可能无法正常工作。 启用 PWM 低电平驱动器将消除这种可能性。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的快速响应!

    我们将生成全局 PWM、并通过使用74HC126对各个通道的 PWM 信号进行异步三态声明来启用/禁用这些通道。 更糟糕的是、PWM 也可以按通道反转。 这就是我们无法控制驱动器看到的初始 PWM 状态的原因。

    我完全理解您的担忧、过去我一直在去除功率级高达25kW。 我唯一的问题是、假设电感器电流为零、以高电平启动 PWM 是否会损坏驱动器? 如果由于高侧 MOSFET 在此短时间内不能正常工作而只是一个毛刺脉冲、那么这对我们来说不是问题-只要电路在下一个周期中从这一毛刺脉冲恢复即可。

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    只要峰值电流在 MOSFET 规格范围内、在 VSW 电压为高电平时使 PWM 三态驱动器变为高电平不会导致驱动器或 MOSFET 损坏。 风险是、如果从低启动电压和 PWM 高电平开始、当 PWM 退出三态时、驱动器可能会在不确定的 PWM 周期后不响应 PWM 或不响应 PWM。 这是因为当启动电压低于特定值时、驱动器 IC 中的某些电路无法正常工作。 当然、这可能不会发生、具体取决于电路的运行条件、但我们始终建议从 PWM 三到低电平开始、以消除此类应用中出现这种风险的可能性。  

    谢谢、祝您周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    谢谢! 我将在测试设计时仔细评估这一点。 最后一个想法:由于负载的阻抗非常低(基本上是一个电阻器)、并且它直接连接到 VIN/2、这意味着只要芯片处于三态、VSW 电压也是 VIN/2。 这是否会导致自举电容器保持部分充电、以便我们完全不会遇到此问题? 还是解决 VIN 和 BOOT 之间的外部二极管?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我认为向自举二极管添加外部 VIN 不会产生任何影响。

    如果在 PWM 三态期间输出电压可以保持在 VIN/2或更低、则自举电容器将被部分充电并可以正常工作。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    谢谢、这无疑让我的担忧更加轻松。 当器件处于三态时、我不确定"二极管仿真"自举充电 MOSFET 会做什么、但这意味着该开关已关闭、对吗?

    谢谢

    弗兰克