This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:VEN#39;s 绝对最大额定值

Guru**** 2462780 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678883/lp38692-ven-s-absolute-maximum-ratings

器件型号:LP38692

大家好

如果我们问 LP38692、您会介意吗?

VEN 的绝对最大额定值是多少?
我们假设 VEN 必须小于 VIN。
由于 VIN 和 VEN 之间的内部二极管、在 VEN 大于 VIN 的情况   下、它可能会通过内部二极管将电流流入 VOUT。
因此、内部二极管将会损坏。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    第7.3.1节提到使能引脚上的电压不得高于 Vin 或低于接地。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    Kai 的回答正确。 使能引脚上的电压不得高于 Vin 或低于接地。

    此致、
    Jason Song