This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001A、Vcc=28V、f=300kHz

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001, TL5001A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719583/lm5001-lm5001a-vcc-28v-f-300khz

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: TL5001A

您好!

我正在尝试使用 Vcc=28V、频率为300kHz (DTC 介于0和100%之间)的 LM5001A。 数据表仅显示 Vcc=6V 时的 Rt 和 RDTC。

如果我将 Vcc 降至12V、我的电路将按预期运行。

在这种情况下,如何选择 Rt 和 Rtdc?

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 JB

    如何定义 DTC? 此应用中的输出电压是多少?

    什么是 LM5001A、我找不到这样的器件。 是 LM5001吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 它是 TL5001A、而不是 LM5001A。 我不明白为什么我编写了 LM5001A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 JB。

    我在另一篇文章中发现了您的问题。 它们是同一个项目吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是相同的。 我已经提出了另一个问题、因为我已经解决了 DTC 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 JB

    我关闭了这篇帖子、并在另一篇帖子中回答了您的问题。