This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:LM5022问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5022, TPS40210-Q1, LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678573/lm5022-q1-lm5022-question

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210LM5022TPS40210-Q1

您好、TI、

我对 TPS40210和 LM5022输出电压可承受性有疑问。

为什么 LM5022的输出电压最高可达300V? 为什么输出电压最小值为1.25V?

根据最大占空比90%、
VOUT / VIN= 1 / 1 - D、其中 VIN 60VDC、D 0.9
输出电压大约为600 VDC、对吧?


TPS40210的工作输出电压是否高达60V? 为什么输出电压最小值为6.4VDC?

根据最大占空比95%、
VOUT / VIN= 1 / 1 - D、其中 VIN 52VDC、D 0.95。
输出电压大约为490 VDC、对吧?

TPS40210-Q1 LM5022-Q1
输入电压(最小值)(V) 4.5. 3.
输入电压(最大值)(V) 52. 60
输出电压(最小值)(V) 6.4. 1.25.
输出电压(最大值)(V) 60 300
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家是商务旅行。 他将在返回办公室后回答您的问题。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们应该考虑损耗和寄生、输出将更小。 理论上、如果您选择 VDS 足够高的 MOS、则可以获得高于300V 的输出、但对于应用、我们不建议这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    另一个问题是输出电压。 请帮帮我。 谢谢。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    由于 LM5022和 TPS40210都是非同步低侧开关控制器、因此只要不超出输入电压范围或绝对最大额定电压、输出电压就可能非常高。 这意味着输出电压可能非常高、但仍能正常运行。 这些器件可用于多种配置(SEPIC、反激式、升压...)。 如上所述、对于这些配置中的每一种配置、都会有一个占空比限制、该限制将由输入电压范围决定。

    最小输出电压以 FB 引脚基准电压为基准。 如果输出直接连接到 FB 引脚、则输出将为该电压。

    谢谢、

    Garrett