This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:DC/DC 转换器无法启动

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678298/tps23754-dc-dc-converter-does-not-start

器件型号:TPS23754

早上好!

最近、我们使用采用反激式配置的 TPS23754构建了30个新型 PoE+供电设备原型(根据 TI 参考设计)。 最初、所有电路板都工作正常。 但经过几周的测试和测量、我们现在有5块电路板、其中 PoE 器件有缺陷。 我可以在输入端看到48V 电压、因此已经执行了硬件分类。 但 VC 引脚上没有电压、GATE 引脚上没有 PWM。 与工作板相比、VC 引脚似乎具有低阻抗。

您是否有任何建议这些电路板有什么问题?

如果我们的电路中有任何缺陷、您可以查看我们的原理图吗?

我们的参数:

输出:13.6V/1.1A

-无其它电源

但方法是:建议还是常见的做法是在 PoE 电路的某个位置使用保险丝来保护我们的器件?

e2e.ti.com/.../PoE_5F00_circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TCT、

    查看原理图后、您可以考虑增大串联电阻。 您可以从20欧姆而不是3.3欧姆开始。 此外、我相信您没有足够的 VC 电容器。 对于具有直流偏置的陶瓷、16V 时为2x10uF、这将是一个低得多的有效电容。 我建议添加至少2倍。

    您很可能必须首先更换 IC、因为 IC 可能已经损坏。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文!
    非常感谢您的快速支持。 因此、我们更换了 IC 并将串联电阻更改为22欧姆。 现在、所有有缺陷的电路板都可以正常工作。 但仍有一些问题:
    -如何知道有足够的 VC 电容器?
    -由于直流偏置效应、我是否应该将 VC 电容器更改为电解电容器?
    -二极管 D15的作用是什么? 是用于额外的电源吗?
    -我应该在 PoE 电路的某个位置放置保险丝吗?

    此致
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    -如果您注意到 VC 波形在启动期间(初级 FET 开始开关时)突降过大,则可以验证 VC 电容是否足够。 建议有效电容为22uF。
    -电解电会像我们在 EVM 中使用的那样工作。 但是、如果空间/高度很重要、某些设计将使用多个或更高的电压/电容电容器。
    D15是一款 TVS、用于在 ESD 等瞬态事件期间直接保护内部导通 FET。
    -如果您想应对非常高的电流浪涌、则可以放置保险丝、但通常在这些条件下使用保护器件、因此终端设备不需要进行物理维护。 如果尝试保护正常运行(如过载)、则 PD 已具有电流和热关断功能。