This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:RFA 值、用于将开关频率设置为1MHz

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678496/lm3488-rfa-value-to-set-switching-frequency-to-1mhz

器件型号:LM3488

我想询问电阻器值以将转换器开关频率设置为1MHz。 数据表中提供的数字不包含准确的值。 我还想知道、如果 RFA 值设置得太低、将会发生什么情况。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此器件的工程师将在您返回办公室时回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da Wei:

    要将开关频率设置为1MHz、应将 RFA 电阻器设置为约12.4k Ω。 这也可以从数据表的图4中进行估算。

    -Garrett