This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:常见接地问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720176/bq76pl455a-q1-common-grounding-issue

器件型号:BQ76PL455A-Q1

尊敬的 David:

我们正在使用2个 bq76pl455A-Q1芯片开发32节电池系列 BMS。 我对两个 IC 的接地有疑问。

1.辅助通道(温度感应)是否连接至本地接地?

2.底部 IC 的 Sense16是否连接到顶部 IC 的 BAT0? 那么、顶部 IC 的本地接地端是否会连接到底部 IC 的 Sense16?

3.对于顶部和底部 IC 之间的菊花链连接、接地首选项是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

Ritul Shah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、

    1.当然可以。 否则、引脚上的电压将非常大。

    2.你是对的。 我通常建议使用单独的 SENSE 和电源/GND 导线、并连接在电池上。

    每个驱动器/接收器以其本地 GND 为基准、并由交流耦合电容进行电平位移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。