This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:Sifos 测试项目失败:MPS_dc_VALID

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677083/tps2388-sifos-test-item-failed-mps_dc_valid

器件型号:TPS2388

您好!

TSP2388正在执行 Sifos 测试、并在 MPS_dc_VALID  项目处失败。

测试:MPS_dc_VALID          

       min_valid_time_Tmps=

100

  毫秒

100

100

100

1

通过

60

失败

            Duty_Cycle _tol =

0

  ****

0

0

0

1

失败

1

通过

 

您能帮您获得有关软件或硬件的一些建议以进行改进吗?

 

谢谢你。

C.T.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    这个问题已在另一个帖子中讨论。 我将关闭该线程。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    这是另一个项目 、因此我为此发布了另一个帖子。

    所有测试均通过、但此项目、您能对此提供帮助吗? 谢谢你。



    此致、
    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    我认为我的答案与另一篇文章相同。 请检查直流断开是否已启用。 谢谢。

    此致、

    一分钱