This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:短 RTN 和 VSS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720509/tps23756-short-rtn-and-vss

器件型号:TPS23756

您好!  

我知道不建议将 RTN 连接到 VSS、因为这会导致运行异常或损坏。

以下是问题:

1.如果要使用 TPS23756的 PWM 部件、为什么我不能仅仅将 RTN 短接至 VSS? PoE 部件和 PWM 部件之间是否有任何连接?

2.如果连接导致 IC 异常、那么启动顺序中的哪个步骤出错?

3.当使用 APD 功能连接外部适配器时,PoE 部件应完全关断,那么为什么将 RTN 连接到 VSS 也会导致运行异常?

我知道 RTN 短接至 VSS 是不允许的、但我对 工作原理很好奇、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    RTN 和 VSS 之间的导通 FET 提供过流保护、并提供浪涌电流限制、用于为大容量电容器充电。 如果没有导通 FET、您将需要在浪涌期间找到另一种限制电流的方法。

    2.如果您将 RTN 短接至 VSS、则将无法成功检测。 通常流经 DEN 引脚的电流最终将流入以 RTN 为基准的大容量电容器。 导通 FET 的用途是在允许电流流入功率级的初级侧(以 RTN 为基准)之前允许在 VDD-RTN 上发出信号。

    3.使用 APD 将强制 RTN-VSS 导通 FET 关闭,从而阻断 PoE 输入。 这是正常操作、允许适配器优先。

    如果在 PSE 输入之前短接 RTN-VSS、则将无法成功检测、PSE 将不会供电。 如果在 PSE 启动后短接 RTN-VSS、然后应用适配器、则如果 PSE 输入电压高于适配器输入电压、PoE 输入将阻止适配器 ORing 二极管。


    谢谢、
    Tom