This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610982:TPS610982集成 LDO 的最大输出电流

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720280/tps610982-the-maximum-output-current-of-tps610982-integrated-ldo

器件型号:TPS610982

大家好、

如何计算 TPS610982集成 LDO 的最大输出电流?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yangbo

    LDO 的输出电流不应高于200mA。 该电流还受升压转换器峰值电流限制500mA (典型值)的限制