This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:启动时间

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1084, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720084/lm1084-start-up-time

器件型号:LM1084
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们收到了客户关于 LM1084的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下条件下、LM1084的启动时间是多少? TINA-TI 对我进行了仿真、结果如下所示。 当他们在类似条件下使用此 IC 时、启动时间是否会与仿真时间类似?

 VIN=17.5V
 VOUT=16V

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我们尚未在您的条件下测量 LM1084的启动时间、但我们希望启动时间与仿真时间相似。 仿真非常适合提供有关器件工作原理的初始参考点; 但是、请记住、我们仍然建议对应用进行原型设计、以便更好地了解稳压器在您的特定应用条件下的性能、包括布局引起的寄生或仿真中理想化的其他因素。

    非常尊重、
    Ryan