This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907 VIH 阈值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720251/lp5907-lp5907-vih-threshold

器件型号:LP5907

您好!

我的客户对 LP5907 VIH 有疑问。

VIH 在数据表中指定。 VIH >1.2V

如果 VIH 电源电压高于 Vin,是否没有问题? VIH 是否取决于 Vin?

此致

中仓市道一

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    为了确保 LDO 被启用、我们建议 Ven 在2.2V 至5.5V 的工作输入电压范围内为1.2V 或更大

    LDO 将启用的实际阈值通常低于1.2V、并且随着 Vin 的增加而增加、如图2所示。

    非常尊重、

    Ryan