This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:减少总充电时间

Guru**** 2783975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678231/bq24092-reducing-the-total-charging-time

器件型号:BQ24092

您好!

我们在产品中使用 BQ24092充电器 IC 为3.7V/300mAh 锂聚合物电池充电。 我们系统的平均负载为100mA。 我们已经测试了带载和不带载的充电周期。我们观察到、在 CHG 引脚变为高电平时、充电时间大约为1小时30分钟、充电时间大约为3.7V、但从3.7到4.19、充电时间超过1小时。 我们已将 ISET 电流设置为450mA、并使用2k 电阻器将前端引脚下拉至接地。  

我们希望设计充电电路,这样当 从 PC 的 USB 端口充电时,在负载为100mA 时,电池充满电大约需要一个小时。如果您能在这方面帮助我们,那将是很棒的。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题可能是 ISET2引脚、如果其悬空、则该输入/输出电流限制为100mA。
    尝试接地并重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将 ISET2引脚接地、因此 ISET 电流与通过设置 RSET 电阻器计算得出的电流相同。 我们尝试通过将 ISET 引脚上拉至 Vbat 来测试它、相信作为 ISET 电流、我们可以获得最大500mA 的电流、但在这两种情况下、我们都面临相同的问题、即电池充电需要更多的时间。

    我将向您提供我们连接到不同引脚的所有电阻器的信息:                                                    

    Rset = 1.5K

    PRET-TERM = 4.7K

    ISET2下拉至接地

    请帮助我解决此问题。

    谢谢你。

    此致

    Vidula  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    Rset=1.5k (R34)快速充电电流将为360mA
    PRET-TERM=4.7K (R35)终止电流将为4.25%或15mA。

    在平均负载为100mA 时、充电可能很难达到终止电流、电流将需要降至15mA 以下。
    增加终止电流将减少10%的充电时间、这是典型值、但可能会更高、这会对电池容量产生一定影响。

    电池的最大快速充电电流将取决于电池制造商的建议。 通常、对于300mAh 电池、它是1C、电流为300mA。 充电时间可以通过增加快速充电电流来缩短、请与电池制造商联系