This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:负载电流与器件内部损耗之间的关系

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678682/tps61291-relationship-between-load-current-and-device-internal-loss

器件型号:TPS61291

您好!

我之前用以下主题对 TPS61291器件进行了提问。
关于该内容、我想问您一个问题。

这些规格与上一个主题中描述的规格相同。
它运行在旁路模式下、但是从数据表中可以看出内部器件损耗 Iq = 15nA (典型值)、ILKSW = 10nA (典型值)。

我的规格负载电流为10uA。
在数据表中、IQ 条件是负载电流为0mA。
当负载为10uA 时、Iq 是否为相同的值? 还是会增加?
ILKSW 不会状态负载条件。 这是因为它不会影响负载电流吗?

此致、

e2e.ti.com/.../677533

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何负载条件下、旁路模式下的 IQ 都应相同。