This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:USB 充电器可以反复启动和停止充电、IC 进入锁定状态

Guru**** 2514325 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678067/bq24160-usb-chargers-can-repeatedly-start-and-stop-charging-and-ic-getting-in-locked-state

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: TUSB320

我们看到某些现成的 USB 和 USB-C 充电器的 BQ24160出现了奇怪的行为(产品使用类似于 TUSB320的 USB-C 配置通道控制器)。 BQ24160将检测到 USB 输入端为5V、并开始充电。 但是、在60-80ms 后、它将突然停止充电、然后再次启动。 状态/控制寄存器在"USB 就绪"和"从 USB 充电"之间无限期交替、每秒7次或以上(每个"充电"持续60-80ms)。 对于某些充电器、我们不会看到这种行为、并且电荷会正常进行。 我们已经尝试了几乎所有寄存器配置来尝试修复此问题、并为 USB 输入和 SYS 输出添加额外的电容以实现稳定性。  在某些情况下,降低充电电流可以解决这个问题--尽管我们必须将充电电流降低到太低的水平,以满足我们的设计。
重要的是、我们还看到了许多情况、其中 BQ24160似乎进入锁定状态、停止对电源输入做出反应(DRV 输出保持低电平、状态/控制寄存器显示无有效源)。 我们仍然能够与芯片通信、但它不会感应充电输入或开始充电。 切换 RESET 位或 CD 行无法恢复 BQ24160。 使系统再次响应的唯一方法是卸下并重新连接电池(因为芯片直接由电池供电)。 由于我们的产品没有可拆卸电池、因此这尤其成问题。 什么可能导致内部状态机像这样卡住? 是否有恢复的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、

    您能否发送上述脉冲充电行为的示波器图(其中一个放大图显示至少2个脉冲、另一个放大图显示详细信息)、包括 V (USB)、V (BAT)、V (SYS)和 I (电感器)? 如果不是 I (电感器)、那么 V (SW)? 如何配置 D+/D-线路? 您能否在脉冲充电行为和锁定状态期间发送 I2C 寄存器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已经为您提到的网络(通道1上的信号)附加了一些示波器屏幕截图。 在所有这些器件中、通道2 (蓝色)显示 INT 输出(在充电期间拉低)。 D+/D-线路连接到 USB-C 连接器、后者又连接到充电器(它们还连接到配置为高阻抗输入的 MCU 引脚)。 I2C 寄存器的值如下:

    使用我们的充电参数锁定故障状态:

    [0] 0b00001110

    [1] 0b11110001

    [2] 0b11001100

    [3] 0b10000000

    [4] 0b01000101

    [5] 0b00000010

    [6] 0b00111111

    [7] 0b01011000

    复位命令后锁定的故障状态:

    [0] 0b00000110

    [1] 0b11110000

    [2] 0b11001100

    [3] 0b00010100

    [4] 0b01000101

    [5] 0b00110010

    [6] 0b00000000

    [7] 0b00011000

    V (BAT):

    V (USB):

    V (SYS):

    V (SW):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raphael、

    我有几个问题。 为什么 EN_NOBATOP 位(REG01B0)为高电平? 如果连接了电池、该位通常为低电平。 V (SW)如何接近8V? 正常运行时、降压转换器高侧开关将 USB 连接到 SW、因此 V (SW)不应高于 V (USB)、不包括振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN_NOBATOP 在尝试测试各种配置设置时设置为高电平。 我已经确认、当 EN_NOBATOP 设置为低电平时、行为是相同的(通常应该是这样)。 我还再次检查了 V (SW)、我认为您注意到的问题更多是测量期间接地不良。 在这里、您可以看到 V (SW)为黄色、V (USB)为蓝色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否随电感器器件型号一起发送原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过一条私人消息分享了请求的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、谢谢。 我没有看到任何原理图问题、除了 SYS 上只有10uF 的问题。 我假设该电源轨上的电路原理图上的其他位置有额外的电容?

    您能否断开 USB-C 电路并直接从已知电源或 IN 电源为充电器供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我断开了 USB-C 电路(没有任何影响)、并在使用 IN 电源充电时看到了非常类似的不稳定行为。 不过、进一步审阅后、我们似乎在 DRV 输出上缺少1uF 电容器。 添加此组件似乎具有稳定的功能、但您能否确认这将解释我们看到的行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  DRV 输出是线性稳压器的输出、该稳压器需要1uF 的稳定性。  如果您移除该电容器并查看示波器上的电压、您将看到它振荡。