This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:PWM/PSM 之间的转换

Guru**** 2541810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62150EVM-505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678788/tps62150-transition-between-pwm-psm

器件型号:TPS62150

你(们)好。

我的客户使用 TPS62150将5.7V 转换为5V。他们发现、当没有负载时、PWM/PSM 之间的转换会随不同的开关频率而变化。

下面总结了测试结果(使用 TPS62150EVM-505)。

1. VIN = 5.7V、Vout = 3.3V、无负载、Fsw = 1.25MHz ->器件在 PSM 模式下运行

2. VIN = 5.7V、Vout = 3.3V、无负载、Fsw = 2.5MHz ->器件在 PSM 模式下运行

3. VIN = 5.7V、Vout = 5V、无负载、Fsw = 1.25MHz ->器件在 PSM 模式下运行

4.VIN = 5.7V、Vout = 5V、无负载、Fsw = 2.5MHz ->器件运行在 PWM 模式下

由于所有4种测试场景中都没有负载电流、因此该器件应在 PSM 模式下运行。

即使测试4中的输入电压比输出电压高大约15%、当 fsw 为1.25MHz 时、器件仍在 PSM 模式下运行。  

我想知道是什么导致了测试3和4之间的差异。 此外、从测试1和2中、器件的行为似乎也与 Vout 相关。

请您解释一下这一点吗?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    是的、强制 PWM 模式与最短关断时间相关、以下网址对此进行了进一步说明: www.ti.com/.../slyt646.pdf

    即使占空比仍高于85%、较低频率的行为也会更好。