This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于成本敏感型应用的器件选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678811/device-selection-for-cost-sensitive-application

您好!

在当前项目中、我们正在寻找升压转换器。 这是一款移动设备、电池电压为3.0V

我们必须驱动蓝色 LED、因此我们需要升压转换器。 输出电压应约为5V、升压器应至少在2V 至2.5V 之间工作。

除了 LED 外、我们不会将输出电压用于任何其他用途、因此我们不需要很大的输出电流。  静态电流也不是很重要、因为我们计划这么做

不使用 LED 时、使用 FET 关断升压器。

非常感谢您、此致、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 TPS613222、它使用 FET 关断 IC