This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:电源序列

Guru**** 2585615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28950, ISO7240M, UCC27524A, ISO7640FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715944/ucc27714evm-551-power-sequence

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC27714UCC28950ISO7240MUCC27524AISO7640FM

大家好、团队成员。

尽管本文描述了必须以 VIN→Bias 的顺序打开电源、

它是否不能用在 VBIAS2 → VIN → VBIAS1的顺序上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirotsugu、
    我是为 UCC27714器件提供支持的应用工程师、将会回答您的问题。
    由于 EVM 具有外部提供的偏置电源、因此遵循上电序列非常重要。
    为了使 UCC28950的软启动功能提供正确的动力传动系统软启动、必须在为控制电路提供偏置电源之前施加 VIN。
    如果在 VIN 之前施加偏置电源、则软启动序列可能会在施加输入电压之前结束、并且动力总成没有软启动。
    请确认这是否回答了您在主题按钮上的问题。
    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rchard。

    偏置有两种类型。
    当以 VIN -> BIAS1 -> BIAS2的顺序打开电源时、EVM 断开。
    我知道 BIAS1是控制器的电源、所以我需要将它放在最后一个位置、但我还需要 VIN 和 BIAS2的顺序吗?
    如果 BIAS2 -> VIN -> BIAS1、是否断开?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirotsugu、
    我查看了 EVM 原理图、发现 Vbias 用于次级侧、包括控制器、而 Vbias2用于初级侧、包括栅极驱动器。
    由于 EVM 指南建议在 Vbias 和 Vbias2电源之前应用 VIN、并且 Vbias 适用于控制器、因此我建议使用以下序列、以确保控制器可以执行软启动。
    VIN - Vbias2 - Vbias。
    您询问 BIAS2 - VIN - BIAS1。 由于本指南建议首先应用 VIN、因此我将使用上述建议的序列:VIN - Vbias2 - Vbias。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Richard。
    是否需要在断电时首先降低 VBIAS?
    如果 VIN 先下降、它会发生故障吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirotsugu、
    我建议使用用户指南中显示的电源序列进行断电、即在 VIN 之前将偏置断电。 我不知道 VIN 先断电是否会导致电路板发生故障。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richard、
    我们已经损坏了一个、因此我们需要掌握安全序列。
    我们想知道首先降低 VBIAS 的明确原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、您好!

    我已经和 Richard 一起研究了这个问题、我可以解释为什么有明确的理由先放弃 VBIAS2。

    UCC27714输入由 ISO7240M 数字隔离器驱动。 请查看 ISO7240M 数据表中的表2。 我复制了下表。

    如果 VBIAS (输入 VCC、)断电、但 VBIAS2保持上电状态、则输出状态默认为高电平、因为输出使能引脚(EN)连接到输出电源引脚。 这将导致两个 UCC27714的所有输入变为高电平。 UCC27714允许 HO 和 LO 同时处于高电平、这可能会导致击穿或损坏 EVM。

    如果 VBIAS2 (输出 VCC)断电、UCC27714器件将与 ISO7240M 一起正确停用。 流经初级电流感测变压器的电流将减少至0、控制器 CS 引脚电压将减少至0V。 根据 UCC28950数据表的图47、一旦 CS 引脚上的电压降至 VDCM 以下、UCC27524A 的同步整流将被 UCC28950停止。 VDCM 约为0.39V。

    总之:正确的断电顺序应为 VBIAS2 -> VBIAS -> VIN。 此外、正确的加电顺序应为 VIN -> VBIAS -> VBIAS2、以避免 ISO7240M 输出状态默认为高电平的同样问题。

    作为额外的预防措施、我建议在 UCC28950的 SS/EN 引脚上安装一个开关、连接到 GND。 当 SS/EN 引脚对地短路时、控制器将停用。 通过保持 SS/EN 引脚对地短路直到完成正确的加电序列、控制器将仅在 UCC27714驱动器准备好接收输入后才开始软启动序列。

    感谢您关注您的电源定序问题。 我们将确保使用此信息更新用户指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我了解了断电顺序。

    但是、它已按照您建议的加电序列(Vin→Vbias→Vbias 2)损坏。

    UCC28950的 EN 控制对于安全启动是否必不可少?

    是否最好将隔离器更改为默认的低电平类型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、您好!

    UCC28950应软启动输出电源轨。 实现这一目标的方法有两种:

    1. 将 SS/EN 引脚短接至 GND、直到完成所有电源排序 (Vin→Vbias→Vbias2)。 释放 SS/EN 对 GND 短路以启动控制器。
    2. 将 ISO7240M 替换为默认具有低输出的其他数字隔离器、例如 ISO7640FM。 然后、电源序列变为 Vin→Vbias2→Vbias。 这不要求 SS/EN 引脚短接至地、因为最后施加 Vbias。 此外、当使用 ISO7640FM 或等效器件时、可以先移除 Vbias 以禁用控制器。

    感谢您耐心使用此 EVM。 我们目前正在评估 EVM、BOM 和用户指南的更新、以提高此 E2E 主题的易用性。

    此致、