This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC 输出电压随环境温度升高而下降

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678643/ucc28180-pfc-output-voltage-drop-with-ambient-temperature-rise

器件型号:UCC28180

尊敬的所有人:

   我发现我的 UCC28180应用程序存在奇怪的问题。   我的项目电气指数如下:   

   1) 240V 交流~380V 交流输入电压;  

   2) Vbus=540Vdc@Ta=25C;  

   3)输出功率:600W;  

   随着环境 温度从25°C 上升到85°C,Vbus 电压将从540°C 下降到500°C,这将导致 PF 值和输入电流失真。

   我对这个问题非常困惑,有人能给我一些线索吗? Tks 非常多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1024689、
    您能否在原理图电路上发布完整的物料清单和所执行测试的说明?

    谢谢
    John