This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:电流限制的最大值

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678626/tps54620-max-value-of-current-limit

器件型号:TPS54620

您好!

是否有过流阈值最大值的数据?
如果不是、请告知您应考虑多高的精度。
我想决定应该选择多少额定电流电感器。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我找不到它的任何数据、但由于最小值是典型值的-3A、因此我将使用最大值的+3A。